请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛!
我正在尝试使用载波(CW)模式来测试我的器件。
但是、Resource Explorer 上的 RF_CARER_Wave 示例代码仅显示为"无限"连续波。
我希望具有该 CW 的占空比。
如何使用具有重复发送或等待连续波函数的 CC2650实现(或更改示例源代码)应用?
示例) 500ms 发送,500ms 等待,500ms 发送,500ms 等待... (永久或使用按钮中断)-定期
非常感谢。 我正在等待回答。