This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:LSIZE 闪存写保护

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170241/cc2430-lsize-flash-write-protect

器件型号:CC2430

大家好、

我在 其中一个应用中使用的是 CC2430 (128KB)版本的 SoC。 我想锁定闪存并使用调试端口重新验证闪存是否已锁定。

因此、在编程后、我将 LSIZE 设置为"000"以锁定所有闪存页。 然后、我使用调试端口执行了写入命令(写入前不擦除)、并且仍然能够写入闪存。 现在、由于闪存现在被锁定、我在这里期待写入错误。 但我没有遇到错误。

我在这里做了些什么问题吗?

我正在使用 Elptronic 的 FlashPro-CC (XS)调试器。

谢谢、
Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    您是否已读取 LSIZE 以确认其设置为0x000、并且是否确定调试器除了写入之外没有执行任何其他命令?  清除 DBGLOCK 将防止调试器干扰闪存。

    锁定保护位作为对 FWDATA 的正常闪存写入(请参阅第13.3.2节)、但调试接口需要首先选择闪存信息页、而不是默认设置闪存主页。 信息页面通过调试配置进行选择、调试配置仅通过调试接口写入。 有关如何使用调试接口选择闪存信息页面的详细信息、请参阅第12.4.1节和表36。

    这是 数据表 类似的 E2E 主题。  请注意、TI 将不再支持此器件、因为它是 NRND。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我通过读取 LOCK 位状态来确认 LSIZE 为'000'。 对于测试、我只想锁定128KB (全部)闪存、并希望保持调试端口打开(DBGLOCK = 1)、以通过调试端口验证闪存锁定操作。
    编程并将 LSIZE 保持为"000"后、我将仅执行闪存写入操作(使用相同的程序)。 我能够进行编程、意味着写入闪存。 在这里、我期望写入周期失败、因为闪存被锁定。