Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
尊敬的 TI:
我想知道哪个进程将更改此 Mac 路径? 我已启用源路由路径、但 Mac 层会将数据发送到完成路径。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tenang:
我建议您阅读《Z-Stack 用户指南》中有关 MTO 和源路由的 Z-Stack 概述和网络配置部分: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANbR0LtTwkMnDCiEhygF7A__pTTHBmu__LATEST
如果您的问题仍未得到解答、请提供更多信息和监听器日志。
此致、
Ryan
您好 Ryan,
U 可以发现消息是通过源路由发送的。 路径:0x0000->0x9247 -> 0x9c42。
对于 NWK 层、消息源为0x0000、目的地址为9c42。 zco 将消息 发送到0x9c42、
但它在此消息中具有源路由。 (0x9247)
因此、消息 目标地址在 Mac 层应为0x9c42、包含相同帧的另一条消息是由0x9247发送的0x9c42。
我感到困惑的是、为什么此消息不按0x9247发送?