This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:路由路径错误

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/856349/cc2538-route-path-error

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

尊敬的 TI:

    我想知道哪个进程将更改此 Mac 路径? 我已启用源路由路径、但 Mac 层会将数据发送到完成路径。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路由路径由 Z-Stack 维护、应用程序开发人员无法对其进行操作。 您的意思是“Mac 层将数据发送到结束路径”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenang:

    我建议您阅读《Z-Stack 用户指南》中有关 MTO 和源路由的 Z-Stack 概述和网络配置部分: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANbR0LtTwkMnDCiEhygF7A__pTTHBmu__LATEST 

    如果您的问题仍未得到解答、请提供更多信息和监听器日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

       U 可以发现消息是通过源路由发送的。 路径:0x0000->0x9247 -> 0x9c42。  

       对于 NWK 层、消息源为0x0000、目的地址为9c42。 zco 将消息 发送到0x9c42、

       但它在此消息中具有源路由。 (0x9247)

       因此、消息 目标地址在 Mac 层应为0x9c42、包含相同帧的另一条消息是由0x9247发送的0x9c42。

       我感到困惑的是、为什么此消息不按0x9247发送?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

       源路由: 0x0000->0x9247->0x9c42。

       消息:0x0000->0x9c42。

       该帧不会通过0x9247。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以附加监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

      抱歉、此日志无法共享。

      我已经多次对此进行测试、这种情况很少发生。 大部分时间为0x0000 -> 0x9247 -> 0x9c42。

      我感到困惑、因为0x9c42被 zed、父节点为0x9247。  

       因此、0x9c42无法获取 zco 发送的消息。

      根据监听器日志、0x9c42不会在整个过程中更改其父级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有监听器日志、我无法判断任何内容。 希望 Ryan 能为您的问题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tenang、您好!

    我同意黄某的说法,最好能找到一种方法来共享监听器日志。  您使用的是哪个 Z-Stack 版本?  如果您可以使用 TI 提供的示例轻松重现问题、也会有所帮助。  对堆栈进行了哪些更改、是否有任何特定的数据包类型显示此行为?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tenang、

    此问题是否已解决?  如果没有、请回答先前提出的问题。

    此致、
    Ryan