请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好、E2E 社区、
我正在处理 CC2538 ZNP 器件和 ZNP 主机框架应用。
对于许可加入请求、我将获得 ZNP 的可靠响应表、
(即、命令由 ZNP 器件确认、并开始将器件接入网络)
当在网络上找到器件时、它将返回 MT_ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND。
但是、如果 ZNP 器件没有响应、就会发现没有器件。
我们如何从 ZNP 器件获得超时响应、即未找到器件且它已停止发现器件。
此致、
Shiv Patil。