This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZNP 能否对许可配对请求超时做出任何响应?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/857251/cc2538-can-znp-give-any-response-for-the-permit-joinning-request-timeout

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好、E2E 社区、

我正在处理 CC2538 ZNP 器件和 ZNP 主机框架应用

对于许可加入请求、我将获得 ZNP 的可靠响应表、

(即、命令由 ZNP 器件确认、并开始将器件接入网络)

当在网络上找到器件时、它将返回 MT_ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND

但是、如果 ZNP 器件没有响应、就会发现没有器件。

我们如何从 ZNP 器件获得超时响应、即未找到器件且它已停止发现器件。

此致、
Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    正确的做法是、Z-Stack 不会通知应用允许加入何时超时并关闭网络。  如果监控 Web 应用程序、您可以看到、Web 服务器将在经过180秒后手动命令 Zigbee 网关关闭网络。  您可以在应用程序中执行类似的逻辑,使用计时器来确定网络何时不再打开。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 

    感谢您的建议。

    我已经实现了一个将调用 MT_SAPI_permit_join_Req (即、超时值为0x00的相同许可加入请求)的功能

    现在、我能够停止 ZNP 器件的许可配对。