This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:卡在砂锅上

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK, Z-STACK-ARCHIVE, LAUNCHXL-CC2650, CC2650EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/853715/cc2630-stuck-at-halasserthandler

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackZ-stack-archiveLAUNCHXL-CC2650CC2650EMK

大家好、

芯片:CC2630

堆栈版本: homestack 1.2.2a

问题:我的客户无法建立 Zigbee 网络。 他使用[基于 tempsensor 示例]代码进行了单步调试、并且在时钟初始化时显示"找不到文件"错误。 之后、代码卡在 砂锅上、有关详细信息、请参阅以下图表并提供指导、谢谢。

BR、

史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    客户需要按照 Z-STACK-ARCHIVE HA 1.2.2a 发行说明中的规定使用 IAR EWARM 7.40.2。  它们还应擦除所有闪存、对 ZStackCore 应用程序进行编程、然后下载示例应用程序。  《Z-Stack 家庭示例应用用户指南》对此进行了全面介绍。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    他使用了一个定制板、并且在下载示例应用之前擦除了所有闪存。 现在、他将问题缩小到引脚初始化有问题、但没有进一步的问题。 因为在调试时、只显示汇编代码、所以无法跟踪程序的执行位置。

    BR  

    史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    他们仍应更改 IAR 版本、并进一步将其硬件设计与 LAUNCHXL-CC2650或 CC2650EMK 进行比较。  以下是将示例项目移植到定制 PCB (在本例中、从默认 EMK 配置移植到 LaunchPad)的 Wiki 指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_LaunchPad_User%27s_Guide_for_ZigBee 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的帮助!

    BR、

    史维基