This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538-CC2592EMK 的 RSSI 偏移

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/854584/cc2538-rssi-offset-for-cc2538-cc2592emk

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2530-CC2591EM

大家好、团队、

 

我们的客户正在使用 CC2538+CC2592开发系统板。 我收到了一些有关 RSSI 值的查询。

根据“将 CC2592前端与 CC2538一起使用”应用手册(http://www.ti.com/jp/lit/an/swra447/swra447.pdf) 3.4 RSSI,我们应该通过以下等式计算实际 RSSI。

实际 RSSI =寄存器值。 RSSI 偏移

尽管有针对这一点的 RSSI 偏移定义、但这些定义似乎适用于 CC2530-CC2591EM。 这是拼写错误吗?

您能否澄清表4的值? 客户正在寻找“CC2538+CC2592”的 RSSI 偏移

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣、不确定是否有人以前看过这种排印错误。 显然、表的标题是错误的、而不是偏移。  

    如果您在 SmartRF Studio 中查看并选择 CC2592作为范围扩展器、您将看到与表中相同的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎