Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 主题中讨论的其他器件: CC2592、 CC2530-CC2591EM
大家好、团队、
我们的客户正在使用 CC2538+CC2592开发系统板。 我收到了一些有关 RSSI 值的查询。
根据“将 CC2592前端与 CC2538一起使用”应用手册(http://www.ti.com/jp/lit/an/swra447/swra447.pdf) 3.4 RSSI,我们应该通过以下等式计算实际 RSSI。
实际 RSSI =寄存器值。 RSSI 偏移
尽管有针对这一点的 RSSI 偏移定义、但这些定义似乎适用于 CC2530-CC2591EM。 这是拼写错误吗?
您能否澄清表4的值? 客户正在寻找“CC2538+CC2592”的 RSSI 偏移
此致、
宫崎