Other Parts Discussed in Thread: CC2520
您好、e2e、
我们的客户正在 其项目中使用 CC2520、他们发现一个问题、 例如、当 TXPOWER 寄存器发生更改时、CC2520功耗不会改变。
在下图中、客户将0xF7用于5dBm 输出功率、其电路板的电流约为40mA、他们还在频谱分析仪中看到 RF 输出功率达到5dBm。
在针对 -7dBm 输出功率更改为0x2C 后、其电路板的电流也为40mA、并且他们还看到频谱分析仪中的射频输出功率达到-7dBm。
很困惑的是、为什么不同的射频输出功率不会改变功耗、在改变输出功率时是否需要注意事项? 需要您的帮助。
提前感谢。