This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:更改 TXPOWER 寄存器时、功耗不会更改

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/848985/cc2520-power-consumption-doesn-t-change-while-the-txpower-register-changed

器件型号:CC2520

您好、e2e、

我们的客户正在 其项目中使用 CC2520、他们发现一个问题、 例如、当 TXPOWER 寄存器发生更改时、CC2520功耗不会改变。

在下图中、客户将0xF7用于5dBm 输出功率、其电路板的电流约为40mA、他们还在频谱分析仪中看到 RF 输出功率达到5dBm。

在针对 -7dBm 输出功率更改为0x2C 后、其电路板的电流也为40mA、并且他们还看到频谱分析仪中的射频输出功率达到-7dBm。

很困惑的是、为什么不同的射频输出功率不会改变功耗、在改变输出功率时是否需要注意事项? 需要您的帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    客户是否在 PCB 上有任何其他电路? 他们确定 CC2520消耗的是所有电流吗? 它们在多个电路板上是否看到相同的情况?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在相同的测试环境中进行测试、只更改 CC2520电源设置、 不会更改耗电。 结果与数据表中的参数不匹配。

    我们测试了多个板、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    是的、还有其他电路、但总功耗似乎不会随发射射频功率设置的变化而改变、您是否有进一步检查的建议?

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果他们实际看到输出功率降低、那么我不明白电流消耗为何也不会下降、这毫无意义。 我建议他们仔细调试测量设置和电路板、以确保测量正确、并完全控制电路板上的电流消耗。

    此致、
    Fredrik