This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520 + CC2592

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/788127/cc2520-cc2520-cc2592

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: CC2592

尊敬的 所有人

   我使用 CC2520 + CC2592、但发现 通信 距离 很短、大约10 米、然后我添加一个 SAW (TDK B9604)、  通信 距离长达100米。问题如下:

   我想知道 CC2520 + CC2592、但没有看到  通信 距离为何短?

   请告诉我如何分析此错误、并向我展示步骤。

   3、 我用 SAW 和 SAW 测试了 RSSI 值、如下所示 、为什么 CC2520+cc2592没有 SAW、背景 RSSI 相对较小? RSSI 是否 影响 通信 距离?

通道后台 RSSI

带锯

不带锯

通道11.

-105.

-79

通道18.

-90

-80

通道26.

-108.

-88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看 CC2520的数据表、则该芯片具有给定的阻断性能、这意味着阻断器可以达到多强、并且仍然能够接收到所需的信号。 通过使用 SAW 滤波器、您可以根据干扰源的频率将阻断提高50++ dB。 由于您在没有 SAW 滤波器的情况下获得了非常高的 RSSI、因此这表明您在测试的地方有一个相当强大的阻塞器/干扰器。 这可能是其他通道之一上的干扰、也可能是2.4GHz 频带以外的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter

    1.您说 CC2520具有给定的阻断性能,它是否低于数据表图片?

    2.在您看来 ,其它一个信道或2.4GHz 频带以外的频率存在干扰,因此,我想知道如何测试其它哪一个信道 会影响它? 以及如何测试  2.4 GHz 频段以外的频率?

    3.我能不能认为 CC2592 不过滤  2.4 GHz 频带以外的频率?  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是的
    2) 2)是的。 通常、您应该使用宽范围的频谱集并使用最大保持
    3) 3) CC2592没有特定的滤波