This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630:有关 CC2630静电保护的问题;

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/783128/cc2630-cc2630-questions-about-cc2630-electrostatic-protection

器件型号:CC2630

当使用 CC2630时、请执行工作卡、工作卡和毛衣摩擦、引线受 ESD 影响、似乎是碰撞现象、有什么好方法?引脚上添加了 ESD 保护器件 PESDUC2FD5VB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -我假设您没有显示接地层,因为它看起来像是二极管没有接地。

    -引脚是否暴露在外(用户可以直接触摸它们吗?

    外部 ESD 保护有点超出了我们的核心专业知识、因此我建议您与从事 PCB 设计的公司联系、并成为这方面的专家。 主要目标是避免 ESD 脉冲撞到芯片、因此您需要偏转和减慢脉冲。 您可能还需要串联电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 外露;Ω