This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:强制路由重新发现

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/782994/cc2530-force-route-rediscovery

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我们的网关(ZC)将从 ZR 接收一些消息、当它尝试响应时(偶尔)、我们将获得0xCD 的 AF_DATA_REQUEST 状态。 当我了解这意味着什么时、我发现这意味着没有到达目的地的路线。 如果发生这种情况、我是否可以调用任何函数来强制协调器重新发现到该节点的路由、并可能在此时找到一条路由。

此外、是否有人可以澄清 ZDO_Mgmt_NWK_DISC_REQ 的具体作用?

谢谢、

Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用多对一进行路由发现、您可以参阅 Z-Stack Developer's Guide.pdf 中的第5章
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息,我阅读了用户指南的这一部分,并找到了有关 NLME_RouteDiscoveryRequest()命令的信息。 在协调器 ZNP 代码中,我发现此函数是从 MT_NWKCommandProcessing()和 MT_ZdoCommandProcessing()调用的。 但在"监控和测试"文档中、我找不到可以执行此操作的命令。 是否存在任何此类 API/命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 MT 命令 ZDO_EXT_route_disc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwin、

    也许您可以从以下相关主题中获得更多信息: e2e.ti.com/.../767247

    此致、
    Ryan