请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
我们的网关(ZC)将从 ZR 接收一些消息、当它尝试响应时(偶尔)、我们将获得0xCD 的 AF_DATA_REQUEST 状态。 当我了解这意味着什么时、我发现这意味着没有到达目的地的路线。 如果发生这种情况、我是否可以调用任何函数来强制协调器重新发现到该节点的路由、并可能在此时找到一条路由。
此外、是否有人可以澄清 ZDO_Mgmt_NWK_DISC_REQ 的具体作用?
谢谢、
Ashwin