This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:IAR 条件语句问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/779391/cc2538-iar-conditional-statement-problem

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我将 Z-Stack 3.0与 CC2538配合使用、在调试过程中、我可以看到 If 和 Else 两条语句都在执行中、您可以在随附的 GIF 中进行检查。

我不明白,有人能帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这是由于优化级别。 尝试将优化级别设置为中或低以再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    谢谢您、我将对此进行测试并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查调试器的"Watch"窗口以验证变量是否实际被这两个条件操作、否则正如 YK 所说的、这是一个优化问题、您需要咨询 IAR 以获得进一步的支持。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、

    Yikai 写了它的优化问题。

    谢谢你,Yikai。