This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:SmartRF06电池板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRF06EBK, CC2538-CC2592EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/814553/cc2538-smartrf06-battery-board

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRF06EBK

您好!

我的客户将创建 CC2538的定制 Bord。
他们已经拥有 SmartRF06EBK 和 CC2538-CC2592EMK。
www.ti.com/.../smartrf06ebk
www.ti.com/.../cc2538-cc2592emk

他们现在正在研究他们。

嗯、我的客户计划像这个图那样将他们的定制板连接到 SmartRF06EB。

他们需要有关中间区域的信息。
当我放大图并阅读白色文本时、我可以将其读作"SmartRF06电池板"。
他们能否获得"SmartRF06电池板"或替代产品?
他们还需要 IT 原理图和其他信息。

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    CC2538的调试接口是 JTAG 信号和复位。 默认情况下、器件配置为 cJTAG、因此只需要 TCK 和 TMS。 将定制板与 SmartRF06EB 或任何其他调试器连接的最简单方法是通过10引脚"Cortex 调试接头"(SmartRF06EB 上的 P418)。

    此致、
    Fredrik