尊敬的 TI 社区和工程师:
我想问一下 CC2530内部闪存的温度限制。 我知道 CC2530 SoC 工作温度为-40°C 至125°C 时的数据表状态。
但这是否也适用于内部闪存?
例如、假设 CC2530器件在非常高的温度(90度或更高)下运行。 如果此时发生上电复位或 BOD 复位、固件是否可以从闪存正确加载?
我在数据表中看到、对于温度超过70度的 RAM、在某些功耗模式下、RAM 内容可能会发生变化。
内部闪存也会发生同样的情况吗? 在非常高的温度下、闪存上电是否会导致闪存数据发生篡改/损坏?
我提出这一要求的原因是、我看到器件在高温下运行时在电源故障后无法启动。 查看闪存时、某些页面似乎已损坏、因此固件无法正确引导。
我正尝试在这里找到根本原因、所以这就是我提出所有这些问题的原因。 您是否在高温下看到闪存损坏? 您是否看到闪存损坏超过125度、这是操作的限制?
提前感谢您、
此致、
Nikos