This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:内部闪存高温操作-限制

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/808735/cc2530-internal-flash-high-temperature-operation---limitations

器件型号:CC2530

尊敬的 TI 社区和工程师:

我想问一下 CC2530内部闪存的温度限制。 我知道 CC2530 SoC 工作温度为-40°C 至125°C 时的数据表状态。

但这是否也适用于内部闪存?

例如、假设 CC2530器件在非常高的温度(90度或更高)下运行。 如果此时发生上电复位或 BOD 复位、固件是否可以从闪存正确加载?

我在数据表中看到、对于温度超过70度的 RAM、在某些功耗模式下、RAM 内容可能会发生变化。

内部闪存也会发生同样的情况吗? 在非常高的温度下、闪存上电是否会导致闪存数据发生篡改/损坏?

我提出这一要求的原因是、我看到器件在高温下运行时在电源故障后无法启动。 查看闪存时、某些页面似乎已损坏、因此固件无法正确引导。

我正尝试在这里找到根本原因、所以这就是我提出所有这些问题的原因。 您是否在高温下看到闪存损坏? 您是否看到闪存损坏超过125度、这是操作的限制?

提前感谢您、

此致、

Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我在数据表中看到、对于温度超过70度的 RAM、在某些功耗模式下、RAM 的内容可能会发生变化。":您有参考吗?

    如果存在温度限制、则数据表会说明。  

    当客户遇到闪存损坏问题时、我们通常看到的是应用程序代码中的错误导致的。通常情况下、对程序存储器的闪存写入会导致程序指针转到奇怪的位置等  

    这是否可重现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 您可以在 CC2530文档中找到该参考,您可以在下面的红色框中看到该参考(文档:swru191f.pdf)

    至于您的另一个问题:我还没有在实验室中重现此问题。

    但是、我们有一位客户曾多次看到过此问题。

    我们已经看到、将器件放置在温度较高的特定位置、闪存在复位后会损坏。 所有已交付给客户并已交付到该特定地点的更换产品最终都存在相同的问题。

    至于您在检查闪存中是否有任何可能导致错误写入的代码时需要注意的事项、我还将检查是否存在这种情况。

    顺便说一下、当器件在高温下运行时、是否有写入闪存的危险?

    提前感谢您、

    此致、

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只检查了数据表、因此没有看到注释。  

    关于注释:您是否在 PM2/PM3期间执行了可能导致您看到什么的操作?

    我假设您在实验室中测试此情况时、使用的温度与客户安装时相同。 除 temp 外、故障点还有其他哪些特定问题? 如何使用电源等?  

    给定点的故障率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再次感谢您的回答。

    此时的故障率为3/3。 我是说总共提供了3个器件。 第1个和第2个替代产品。 所以我会说100%:)

    我们不使用任何 PM2或 PM3、我刚才引用了文本、因为温度说明(超过70度)。 换言之、第一个问题是:如果 RAM 会在特定温度范围内受到影响、电压也可以是闪存?

    已检查电源、没有问题。 相同的电源提供给与故障器件相同的 Zigbee NWK 中距离更远几厘米的3个其他器件。

    我们还在尝试查看客户是否发送可能触发许多闪存写入的命令(如绑定表中的更改等)、但奇怪的是、其他器件不像特定位置中的器件那样受到影响? (它们处于相同的 Zigbee NWK 中)

    还有其他问题呢?

    • 您是否在高温下看到闪存损坏?
    • 您是否看到闪存损坏超过125度、这是操作的限制?
    • 如果在 器件高温运行期间写入闪存、会发生什么情况?

    再次感谢您、

    此致、

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要芯片在数据表给出的参数内运行、我们就没有发现任何闪存问题。  

    "您是否看到闪存损坏超过125度、这是操作的限制?":这超出 了芯片的规格、尚未经过测试。  

    "为其他3个器件提供了相同的电源、这些器件与故障器件位于相同的 Zigbee NWK 中、距离后者几厘米远。":我假设故障器件在高温下工作的温度是否超过了? 由于给定位置的节点失败、但不是放置得相当近的节点:故障节点有何不同(从软件/使用角度来看)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter

    再次感谢您的回答。 故障器件运行的固件与其他器件相同。 我将向您提供有关此内容的更多信息。 再次感谢您的支持。

    此致

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否成功获得了更多信息?