This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在整个温度范围内澄清晶体规格

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/813122/cc2530-crystal-spec-clarification-over-temp

器件型号:CC2530

大家好、

我们是否可以澄清数据表晶体振荡器部分的以下脚注是什么意思? "按[1]规定"指的是什么? 参考文献1? 如果是、链接会导致 IEEE 网站上出现404错误。  

预计+/-40ppm 容差的温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它指的是 IEEE 标准。 802.15.4规范。

    频率容差应达到标准规定的最大+/-40ppm。 这意味着 xtal 容差应更加严格。

    此致、