This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:加入网络时自动绑定

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/834480/cc2530-auto-bind-on-joining-the-network

器件型号:CC2530

您好!

我们使用 ZStack 302和 ZNP 协调器。

路由器如何在加入网络时将协调器添加到其绑定表中?
我希望协调器自动从路由器接收报告(而协调器不向路由器发出绑定请求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AViral、

    "自动绑定"可以通过 BDB 查找和绑定来完成、但仅适用于具有匹配应用程序群集的设备。  否则、由于 ZC 短地址已知(0x0000)、如果知道目标端点、则可以在路由器上进行本地绑定(可以使用 ZDP_ActiveEPREQ 和 ZDP_SimpleDescReq 来发现这一点)。  以下是一个有用的 SLA 实验、虽然适用于 SimpleLink 器件: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJeGnyIqlkquNAYMtLtovQ__pTTHBmu__LATEST

    此致、
    Ryan