请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
我们使用 ZStack 302和 ZNP 协调器。
路由器如何在加入网络时将协调器添加到其绑定表中?
我希望协调器自动从路由器接收报告(而协调器不向路由器发出绑定请求)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 ZStack 302和 ZNP 协调器。
路由器如何在加入网络时将协调器添加到其绑定表中?
我希望协调器自动从路由器接收报告(而协调器不向路由器发出绑定请求)。
您好、AViral、
"自动绑定"可以通过 BDB 查找和绑定来完成、但仅适用于具有匹配应用程序群集的设备。 否则、由于 ZC 短地址已知(0x0000)、如果知道目标端点、则可以在路由器上进行本地绑定(可以使用 ZDP_ActiveEPREQ 和 ZDP_SimpleDescReq 来发现这一点)。 以下是一个有用的 SLA 实验、虽然适用于 SimpleLink 器件: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJeGnyIqlkquNAYMtLtovQ__pTTHBmu__LATEST
此致、
Ryan