Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1350, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WMBUS 主题中讨论的其他器件: CC1350、 CC1310
我已经从 http://www.ti.com/tool/WMBUS 下载了软件堆栈、我想检查它的结构以及如何使用它、它似乎包含二进制映像和 API 头函数。 此库是否也可用作源代码? 以及该堆栈是否也可用于有线 MBUS 应用。
安装之前的 MBUS 堆栈后、我尝试编译 CCS 工程。 我遇到配置错误(我知道我们应该定义 DeviceFamily_CC13X2宏)。
为了配置该项目以使其成功编译 CC1312器件、我们应该遵循哪份文档?
谢谢、
阿伦