This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WMBUS:源代码

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/832736/wmbus-source-c-code

器件型号:WMBUS
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1310

我已经从 http://www.ti.com/tool/WMBUS 下载了软件堆栈、我想检查它的结构以及如何使用它、它似乎包含二进制映像和 API 头函数。 此库是否也可用作源代码? 以及该堆栈是否也可用于有线 MBUS 应用。

 

安装之前的 MBUS 堆栈后、我尝试编译 CCS 工程。 我遇到配置错误(我知道我们应该定义 DeviceFamily_CC13X2宏)。

 

为了配置该项目以使其成功编译 CC1312器件、我们应该遵循哪份文档?

谢谢、
阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源代码中不提供 wmbus 堆栈、CC1312也不支持该堆栈、仅 CC1310和 CC1350支持该堆栈。

    BR

    Siri