This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:使用 Sensor Controller Studio 创建简单 LED 切换任务时遇到错误

Guru**** 2301330 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/829408/launchxl-cc1352p-errors-encountered-in-creating-a-simple-led-toggling-task-using-sensor-controller-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

大家好、


我们有一位客户在使用下面的 Sensor Controller Studio 创建简单 LED 切换任务示例时遇到错误:

如文档所述。任务测试程序应在执行代码中返回语法错误或未知标识符。
但客户在[Initialization code]中遇到错误。 因此、她无法继续下一步。
和...  
当她添加数据结构成员时,会显示错误:2:语法错误或未知标识符。  

客户再次尝试模拟(根据第二次响应)。 客户 已清除以前出现的故障。 现在、她在连接设备时遇到了另一个错误。  

错误:系统 CPU 启动代码失败。 这可能是由于不正确的目标芯片选择:



让我们知道可能的误差原因是什么。

客户只是在尝试使用 LAUNCHXL-CC1352P 执行 LED 闪烁教程。

如果您有一个使用此 EVM 进行 LED 闪烁的 CCS 示例、 这也是一个很好的帮助。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SCS 中、您可以找到一个名为"LED 闪烁灯"的示例。 如果您在其示例中选择 CC1352P、则 LED 闪烁。  

    您显示客户正在收到的错误消息、但您未发布导致错误的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    代码来自 SCS 教程您的团队共享的链接。

    CC13xx 和 CC26xx 传感器控制器入门:www.ti.com/.../swra578.pdf

    初始化代码:

    执行代码:

    数据结构成员添加。



    此致、
    Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LAUNCHXL-CC1352P 芯片版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P1F3 launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过将电路板连接到闪存编程器2或 SmartRF Studio 来检查芯片版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的传感器控制器仅适用于 Rev.E CC1352P 芯片、因此必须使用 Flash Programmer 2以确保首先使用 Rev.E 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片版本为 C1.1、如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试对 Rev.C CC1352P 芯片使用传感器控制器2.3或2.4。 您可以从 www.ti.com/.../下载传感器控制器2.3或2.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再支持版本 C、因为这是预量产版本。https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/767769

    请获取新的 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    HII Ter、

    感谢您的建议、

    我从 TI 网上购买了 launchpad。 只住了15天

    共享的链接中的内容。

    也就是说、TI store 不再提供 Rev C 芯片。 那么、TI Store 为我提供了 Rev C 芯片板的实现方式。

    请向我推荐具有相同图的其他 Launchpad。

    此致、
    Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您联系 TI 客户支持以更换您的 LaunchPad 至 Rev.E 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您15天前获得了此 LaunchPad、它应该已经使用了修订版 E。我们将检查原因。 在我确保我们的 LP 具有正确版本后、请联系客户支持、并免费申请一个新的 LaunchPad、并提供指向此主题的链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会联系 CC 以进行更换  

    感谢您的建议。

    此致、

    Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有订单副本以及是否直接从 TI 订购? 我们的库存应该仅为修订版 E、因此您收到修订版 C 有点奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 mouser.com 购买了它

    贸泽发票号:53315746

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您必须联系 Mouser。 很遗憾、我们无法控制经销商是否已清理其库存。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们如何在购买时识别芯片版本。 有关芯片版本的信息
    提供了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI store 的所有库存都是修订版 E、正如我之前所写的、TI 不能控制分销商的库存。 您必须将 Launchpad 连接到闪存编程器2/ SmartRF Studio 以检查版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片右侧也标记了修订版本、但您必须从 LAUNCHXL-CC1352P1 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/767777上拆下射频屏蔽顶盖

    此致、
    Ryan