This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:终端设备断开连接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/830085/cc2530-end-device-disconnects

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2531

您好!

我希望通过 CC2530 EM 节点分步启动网状网络。 我正在使用 Z_stack3和 IAR 编译器以及用于协调器的示例恒温器应用和用于终端器件的示例温度应用。 我现在通过了以下步骤:

1:在协调器的 ZCL_sampleThermostat 初始函数中添加了"bdb_StartCommissing (BDB_commissioning_mode_NWK_forming|BDB_commissioning_mode_finding_binding);"

2:在 zcl_sampletemperaturesensor .c init 函数中添加了"bdb_StartCommissing (BDB_commissioning_mode_nwk_steining|BDB_commissioning_mode_finding_binding);"

3:在协调器形成网络后、我启动终端设备以查找并加入网络。 (我在观察窗口中看到我的终端设备和协调器的 NwkState)

但这里有一个问题。  终端器件的 NwkState 会在不同状态之间发生变化、例如:DEV_HOLD -> DEV_NWK_DISC -> DEV_HOLD

请帮帮我。 出什么问题了? 终端设备为何无法加入网络? 我确定使用协调器。 还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器来检查无线传输过程中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您建议使用哪种器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想让硬件部件监听器、我建议您使用 CC2531 USB 软件狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。