主题中讨论的其他器件: CC2531
您好!
我希望通过 CC2530 EM 节点分步启动网状网络。 我正在使用 Z_stack3和 IAR 编译器以及用于协调器的示例恒温器应用和用于终端器件的示例温度应用。 我现在通过了以下步骤:
1:在协调器的 ZCL_sampleThermostat 初始函数中添加了"bdb_StartCommissing (BDB_commissioning_mode_NWK_forming|BDB_commissioning_mode_finding_binding);"
2:在 zcl_sampletemperaturesensor .c init 函数中添加了"bdb_StartCommissing (BDB_commissioning_mode_nwk_steining|BDB_commissioning_mode_finding_binding);"
3:在协调器形成网络后、我启动终端设备以查找并加入网络。 (我在观察窗口中看到我的终端设备和协调器的 NwkState)
但这里有一个问题。 终端器件的 NwkState 会在不同状态之间发生变化、例如:DEV_HOLD -> DEV_NWK_DISC -> DEV_HOLD
请帮帮我。 出什么问题了? 终端设备为何无法加入网络? 我确定使用协调器。 还可以