This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:线程网状节点稳定性。

Guru**** 2792245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170404/cc1352p-thread-mesh-nodes-stability

器件型号:CC1352P

您好!

我将 CC1352P2 Launch pad 用于线程网格。

我根据 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOrd4hYSnPb.Oj0T9S9jMA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&search=Thread 创建了边界路由器 

并创建了 CLI_FTD 设备。 项目:" cli_ftd_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_gcc"

当我使用边界路由器的 Web 界面并查找拓扑时、我会看到 部分当我表示所有节点时、

当我使用 reload 时、我看到节点丢失、

所有节点几乎都放置在同一个表中。 我仍然看到网状拓扑中存在一些不一致。

在刷新页面的那一刻、附加了一些图像、这些图像显示了所有节点和丢失节点的行为。

1) 1)如何确保网状拓扑的稳定性。

2) 2)设置拓扑后、能否修复拓扑、因为我的节点大多是固定的。

谢谢

Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    线程网状网络稳定性内置于协议的路由功能中。

    TI-OpenThread 用户指南: 路由器使用来自通告的信息(例如传入/传出质量和路由成本)来优化路由可靠性。 例如,路由器可能会发现到目的地的路由更高效,并更新其路由表。 此算法用于确保每台路由器都了解网络中的所有其它可到达路由器,并因此拥有通往所有路由器的最佳路径。

    Thread Group:Thread 是一种使用开放且成熟的标准构建的低功耗、低延迟无线网状网络协议。 Thread 解决了物联网的复杂性、解决了互操作性、范围、安全性、能源和可靠性等挑战。 Thread 网络没有单点故障、包括自我修复的能力。  

    因此无法保证固定拓扑。  您需要在节点关系可能发生变化的前提下构建网络和应用程序。  在缺少的节点中,本地节点是否仍然显示为已加入网络并正在运行?  一段时间后、它们是否会重新出现在 Web 界面上、或者能够返回/重新加入?  您可以考虑提高器件的 TX 功率、以实现更远距离的距离功能和节点稳定性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Web 界面未显示所有节点、几秒钟后、刷新将显示这些节点已添加到网络中、  

    我正在使用 CLI FTD 示例、我猜所需的网状凭据都是在程序中设置的、因此我不会执行 任何添加到网络的连接/加入/调试步骤的特殊线程网状过程。

     上电后  

    "ifconfig up"、"设置 panid "、"设置通道"、然后是"线程启动"。

    所有节点都放置在非常靠近的位置、以避免与射频相关的问题。

    命令"Router"表还反映了 Web 界面的状态。

    >路由器表
    | 0 | 0 | 32 | 00000000000000000000 | 0 |
    | 41 | 0xa400 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ea35fdd64eb015af | 0 |

    *路由器 ID-41上执行的路由器表命令。

    >路由器表  
    | ID | RLOC16 |下一跳|路径成本| LQ IN | LQ OUT | Age | Extended MAC | Link |
    +----+---- +--- +--- +--- +--- +--- --------------- +--- +
    | 13 | 0x3400 | 16 | 1 | 2 | 6 | 32ebb53ba9509d6b | 1 |
    | 16 | 0x4000 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | affbe291acbd845d | 1 |
    | 17 | 0x4400 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 06f7044ef37441f9 | 1 |
    | 40 | 0xa000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 176 | 00000000000000000000 | 0 |
    | 41 | 0xa400 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ea35fdd64eb015af | 0 |

     路由器 ID-41上执行的路由器表命令。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遇到了必须为所有节点选择"重新加载"才能显示的 Thread 边界路由器接口问题?  在这种情况下、您可以修改应用程序以自动执行此按钮功能。   有关详细信息、请参阅 Thread 边界路由器设置 SLA 和 OpenThread API。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的问题是 、  为什么以几秒的间隔按下"reload (重新加载)"会改变网络中的设备/节点。?

    如果网络稳定、则应始终显示所有节点在我按下"reload (重新加载)"时、如果路径发生变化且显示节点、则表示我同意稳定性。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="539456" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170404/cc1352p-thread-mesh-nodes-stability/4407394 #4407394"]我的问题是 ,为什么按  几秒间隔的"reload (重新加载)"会更改网络中的设备/节点。?

    在此期间是否有设备加入?   从网络的角度来看、重载之间有哪些变化?  Thread 边界路由器可能会根据传入 的网络维护 数据包执行设备发现。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从网络角度来看、不会添加或删除设备、我一直按"reload (重新载入)" 、每次"重新载入"页面时、节点计数都会在每次刷新时发生变化。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然可以与未显示在 Thread 边界路由器接口上的器件进行交互(请参阅 SLA 中的任务4和5)、以及您要为其构建 RCP 和应用项目的 SimpleLink SDK 版本是什么?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    RCP 版本和 CLI 版本来自 SDK 6_20_00_29\

    我可以 ping 通所有设备(5个设备),即使它们没有显示在 Web 界面中。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 网络似乎稳定、问题在于 Web 接口应用程序和 RCP 之间的交互。  您可以进一步参考 https://github.com/openthread/ot-br-posix 社区论坛。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。