This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:中国使用的最高通道频率

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/819928/cc2520-highest-channel-frequency-in-use-in-china

器件型号:CC2520

大家好,  

我正在使用 CC2520 和 Zigbee。   据我所知  ,Zigbee 使用的通道最高 为  Ch 26 @ 2480 (这对我来说很有意义,因为 2483.5 是  全球范围内 ISM 允许的最高频率)。

客户也愿意使用  ch @ 2483.5 MHz :  我认为即使在中国   超出 ISM 规范也是禁止的  

我对吗?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您指出的、最高通道是 CH26。 如果他们使用定义的 ZigBee 通道之外的内容、他们不再符合 ZigBee 标准、他们是否不想这样做?  

    我对中国的法规没有一个大致的了解。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter,  

     对于 zugbee ch 来说还不错   在相同的情况下,他们还可以考虑使用专有协议, 但 ISM 是 一个全球标准  。

    因此,将主载波置于2483.5MHz   时,调制 将违反标准 ,而这种 shoudl 在中国也是如此:我对吗?

    谢谢你  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 无法对标准发表正式评论、因此您必须联系已根据相关国家/地区使用的标准获得测试认证的测试机构。