Other Parts Discussed in Thread: CC2520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2520 大家好,
我正在使用 CC2520 和 Zigbee。 据我所知 ,Zigbee 使用的通道最高 为 Ch 26 @ 2480 (这对我来说很有意义,因为 2483.5 是 全球范围内 ISM 允许的最高频率)。
客户也愿意使用 ch @ 2483.5 MHz : 我认为即使在中国 超出 ISM 规范也是禁止的
我对吗?
谢谢你
此致
卡洛