This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SRCC 身份验证异常。 过程

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173460/cc2652p-srcc-authentication-is-abnormal-procedure

器件型号:CC2652P

在 SRCC 身份验证期间、测试中会出现以下问题

根据委员会的要求,铅漏电率:第一铅40dB,第二铅60dB,他们测量第一铅41满足。 但第二个是50而不是60;我希望你能给我一些建议;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否指定运行的输出功率。 我们将不满足 SRRC 对20dBm 输出功率的要求。 我建议您降低您认为满足要求的输出功率单元。 该值应约为13-14dBm。

    谢谢、

    Riz