This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 获取终端器件的 LQI。

Guru**** 2937340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1174048/get-lqi-of-end-device

您好!

因此、我进行了以下设置:

  • 协调器。
  • 靠近协调器的中继器。
  • 远离协调器(和中继器)并连接到中继器的终端设备。

为了确定 LQI、我使用 AF_Incoming_MSG 中的 LQI 字段、但我意识到它提供了最后一跳的值。

尽管已连接到中继器、但是否有任何方法可以在协调器和终端设备之间实现整体 LQI?

此致、

Aiman Hammou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiman:

    Zigbee AF 消息 不会跨跃点对 LQI 值求平均值、也不会为最终目标生成 LQI 列表、因此您需要生成自定义应用消息、以便在产品需要时完成此任务。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中继器和终端设备之间获取 LQI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     ZDO_Mgmt_LQI 有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZDO_Mgmt_LQI_REQ 请求目标器 件对网络中的其他器件执行 LQI 查询、该器件将返回 ZDO_Mgmt_LQI_RSP 及其相邻节点列表、包括其他路由和子终端器件。  您可以从 Z-Stack 监控和测试 API 了解有关命令的更多信息。  例如、您可以 向  ZR 发送 ZDO_Mgmt_LQI_REQ、它将返回与 ZED 的 LQI 关系。

    此致、
    Ryan