请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
因此、我进行了以下设置:
- 协调器。
- 靠近协调器的中继器。
- 远离协调器(和中继器)并连接到中继器的终端设备。
为了确定 LQI、我使用 AF_Incoming_MSG 中的 LQI 字段、但我意识到它提供了最后一跳的值。
尽管已连接到中继器、但是否有任何方法可以在协调器和终端设备之间实现整体 LQI?
此致、
Aiman Hammou
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
因此、我进行了以下设置:
为了确定 LQI、我使用 AF_Incoming_MSG 中的 LQI 字段、但我意识到它提供了最后一跳的值。
尽管已连接到中继器、但是否有任何方法可以在协调器和终端设备之间实现整体 LQI?
此致、
Aiman Hammou
ZDO_Mgmt_LQI_REQ 请求目标器 件对网络中的其他器件执行 LQI 查询、该器件将返回 ZDO_Mgmt_LQI_RSP 及其相邻节点列表、包括其他路由和子终端器件。 您可以从 Z-Stack 监控和测试 API 了解有关命令的更多信息。 例如、您可以 向 ZR 发送 ZDO_Mgmt_LQI_REQ、它将返回与 ZED 的 LQI 关系。
此致、
Ryan