This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:cc2652r7输出功率一致性

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1175515/cc2652r7-cc2652r7-output-power-consistency

器件型号:CC2652R7

您好,

您能否提供 cc2652r7输出功率范围? 我们发现-21dBm 输出功率可能为4-5 dB 差分。 能否帮助我确认或提供一些数据?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ZB、

    数据表中的最大输出功率 为+5dBm、可编程范围为26dB、因此最小输出功率为-21dBm。  Smart RF Studio 7中提供的 PA 表使用 TI LaunchPad 硬件进行了测试和验证、因此开发人员可能需要根据 自己的定制硬件需求生成定制 PA 表。  请参阅 SWRA640的第10节

    此致、
    Ryan