This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650EM-5D-RD:cc2650 AES 问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/569465/rtos-cc2650em-5xd-rd-cc2650-aes-issue

器件型号:CC2650EM-5D-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

你好。。。

使用 cc2650和 contiki 操作系统的即时消息

IM 当前使用 simple-udp-RPL 示例及其有效的 finr。

我刚刚完成了 AES 加密、想尝试这种方法。 我单击以下链接。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2640_AES_Encryption

但是、如果我调用"AES_ECB_EncryptData (inputdata、16、AESkey)" API、我的代码会重新启动。

我是否需要添加任何内容? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您如何确定代码正在重新启动?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我在这里附加了终端窗口的屏幕截图。  

    我每隔5秒加密一些数据 在调用 encrypt API 之前、我在终端中打印"encrypt"。 您可以在图片中看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了示例、找不到任何使用 AES 的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关示例和其他文档、请参阅此文档:文件:///C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/docs/doxygen/html/_crypto_c_c26_x_x_8h.html.

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生...
    使用 contiki 操作系统的即时消息
    我浏览并找到了 crypto.c 文件。 我想我可以将这些文件用于 AES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不幸运