请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-5D-RD Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
你好。。。
使用 cc2650和 contiki 操作系统的即时消息
IM 当前使用 simple-udp-RPL 示例及其有效的 finr。
我刚刚完成了 AES 加密、想尝试这种方法。 我单击以下链接。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2640_AES_Encryption
但是、如果我调用"AES_ECB_EncryptData (inputdata、16、AESkey)" API、我的代码会重新启动。
我是否需要添加任何内容? ?