This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:32KHz osc 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/569547/cc2538-issue-with-32khz-osc

器件型号:CC2538

你(们)好

我的客户遇到32KHz 振荡器的问题。 他有一个简单的例程、使用32KHz 来唤醒 CC2538以执行某些任务。

睡眠间隔约为5秒。 他发现10个电路板中有2个电路板存在 RTC 漂移问题。  

我们怀疑32kHz 至 CC2538的布局可能存在一些问题。 您能帮助查看 gerber 吗?

正在

但我只能通过脱机方法发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以以 PDF 格式发送原理图、并以光绘格式发送 PCB 布局。
    我在您的配置文件中找不到您的电子邮件、无法向您发送电子邮件。 您可以使用您的联系人电子邮件更新您的个人资料。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一封电子邮件、请求提供原理图和 PCB 布局以供我们查看。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您在硬件审核中的支持

    正在