请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 你(们)好
我的客户遇到32KHz 振荡器的问题。 他有一个简单的例程、使用32KHz 来唤醒 CC2538以执行某些任务。
睡眠间隔约为5秒。 他发现10个电路板中有2个电路板存在 RTC 漂移问题。
我们怀疑32kHz 至 CC2538的布局可能存在一些问题。 您能帮助查看 gerber 吗?
正在
但我只能通过脱机方法发送
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.