This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索符合 Apple HomeKit 标准且支持 Wi-Fi、蓝牙和 ZigBee 的套件。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570816/searching-for-kit-that-is-apple-homekit-compliant-and-supports-wi-fi-bluetooth-and-zigbee

您好!

asktexas@ti.com 上的技术支持部门建议我在此处发布我的查询、以便为 TI 工程师标记。 从而发布。

我的问题是、我正在搜索符合 Apple HomeKit 标准、支持 Wi-Fi、蓝牙和 Zigbee 且当前可用的 TI 开发套件。 背景是、我们计划使用此类网关来评估和后续开发我们目前正在进行的与 HomeKit 兼容的家庭自动化项目。

2014年的这篇文章也对其进行了说明:
e2e.ti.com/.../the-next-wave-of-home-automation

依次显示在此处:
www.ti.com/.../overview.page

但是、我很难找到符合 Apple HomeKit 标准且支持各种无线协议的 TI 套件。

这样的 TI 电路板是否存在?

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    目前、TI 不提供一种网关解决方案、在单个开发套件上同时支持您提到的所有三种传输(WiFi、BT 和 ZigBee)以及所提供的网关解决方案、也不提供开箱即用的 HomeKit 支持(AFAIK)。 话虽如此、鉴于您拥有所需的 MFi 许可证和支持该解决方案所需的硬件、TI 的各种连接器件可用作 HomeKit 解决方案的基础。 如果您确实拥有 Apple 的 MFi 许可证、请告知我们、我们可能会为您提供一些指导。
    无论如何、我建议您联系您所在地区的 TI 销售代表、如果有更新、请随时关注。

    此致、
    外径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您联系 TI 当地代表签署 SLA 以获取 HomeKit 相关信息。 顺便说一下、您必须是 MFi 许可方才能获取信息。