请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
asktexas@ti.com 上的技术支持部门建议我在此处发布我的查询、以便为 TI 工程师标记。 从而发布。
我的问题是、我正在搜索符合 Apple HomeKit 标准、支持 Wi-Fi、蓝牙和 Zigbee 且当前可用的 TI 开发套件。 背景是、我们计划使用此类网关来评估和后续开发我们目前正在进行的与 HomeKit 兼容的家庭自动化项目。
2014年的这篇文章也对其进行了说明:
e2e.ti.com/.../the-next-wave-of-home-automation
依次显示在此处:
www.ti.com/.../overview.page
但是、我很难找到符合 Apple HomeKit 标准且支持各种无线协议的 TI 套件。
这样的 TI 电路板是否存在?
此致、
Michael