请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
大家好!
我在 IAR、CC2538上使用 Z-Stack Energy。
我们的网络设置为自动 PAN,并通过使用 NLME_PermitJoiningRequest( )启用协调器上的加入,控制哪个路由器/终端设备加入哪个协调器。 但是、我们遇到了一些问题、由于用户疏忽、某些协调器会永久启用此功能、因此这会导致不必要的加入。
是否有办法使网络加入到与协调器的距离上? (RSSI/CLQI 阈值)? 如果不是、我可以编辑哪个函数来构建此功能?
感谢您的观看!