This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:网络连接 RSSI/CLQI 阈值设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570124/cc2538-network-join-rssi-lqi-threshold-setting

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好!  

我在 IAR、CC2538上使用 Z-Stack Energy。

我们的网络设置为自动 PAN,并通过使用 NLME_PermitJoiningRequest( )启用协调器上的加入,控制哪个路由器/终端设备加入哪个协调器。 但是、我们遇到了一些问题、由于用户疏忽、某些协调器会永久启用此功能、因此这会导致不必要的加入。

是否有办法使网络加入到与协调器的距离上? (RSSI/CLQI 阈值)? 如果不是、我可以编辑哪个函数来构建此功能?

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在 NWK_globals.c 中操作 gMIN_tree_LQI 将其设置为 MIN_LQI_CLUSE_1将阻止以低 LQI 响应的允许加入 ZC/ZR。

    //关联所需的最小 LQI 值
    uint8 gMIN_tree_LQI = min_LQI_cost;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 YiKai、我们将进行测试并告诉您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YiKai,谢谢您的建议。 我注意到、这样做有助于避免器件与 LQI/RSSI 非常差的器件关联、但我想要的只是允许器件与距离在2米以内的器件关联。 我能否简单地设置我自己的 MIN_LQI_Cost 参数并将其设置为远高于22的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (12,而不是22!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Z-Stack 应用程序编程器、您无法将其设置得更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。