This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用 zcl_SendReportCmd ()启用默认响应

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570429/cc2538-default-response-enable-with-zcl_sendreportcmd

器件型号:CC2538

大家好!  

我使用的是 CC2538、IAR、智能能源。

我们使用路由器通过函数 zcl_SendReportCmd()向协调器发送报告。 其中一个参数允许使用默认响应。 如何为这些响应注册相关的回调函数、以及什么是回调函数或指令名称?

(当我们发送此命令时,我们需要知道目标地址(协调器)已收到与 zcl_SendReportCmd ()相关的命令。 我只能用自己的方式写,但最好用这里的东西!)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    示例应用程序中有一个名为 esp_ProcessInDefaultRspCmd ()的处理程序,当带有 ZCL_CMD_DEFAULT_RSP 的 ZCL 消息在 esp_ProcessZCLMsg()两端 cted 时调用该处理程序。 默认情况下、处理程序为空、因此您需要在其中写入处理程序功能。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、听起来不错、我将进行测试并告知您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jose、这一切都很好!