请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 大家好!
我使用的是 CC2538、IAR、智能能源。
我们使用路由器通过函数 zcl_SendReportCmd()向协调器发送报告。 其中一个参数允许使用默认响应。 如何为这些响应注册相关的回调函数、以及什么是回调函数或指令名称?
(当我们发送此命令时,我们需要知道目标地址(协调器)已收到与 zcl_SendReportCmd ()相关的命令。 我只能用自己的方式写,但最好用这里的东西!)
谢谢!