This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:在使用不带操作系统的固件控制具有 Cortex-M 系列 CPU 的 CC2520时、通过应用6LoWPAN 堆栈是否可以实现 COAP 与802.15.4数据包的通信?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570576/cc2520-when-controlling-cc2520-with-cortex-m-series-cpu-with-firmware-without-os-is-coap-communication-possible-with-802-15-4-packet-by-applying-6lowpan-stack

器件型号:CC2520
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

你好!!!!  TI 支持工程师...

是否可以提供技术文档来描述如何使用 Cortex-M 系列 CPU 控制 CC2520芯片组以运行 Contiki-OS?

当使用不带操作系统的固件控制具有 Cortex-M 系列 CPU 的 CC2520时、通过应用6LoWPAN 堆栈是否可以实现与802.15.4数据包的 CoAP 通信?

TI 是否提供上述任何解决方案?

DMBTEC

主页: http://dmbtec.blogspot.kr

SeokWeon Jang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到过你告诉我的网站,但我没有太多我想要的技术信息...

    TI 是否正式提供了任何技术资源?

    我希望收到更详细的技术数据...


    DMBTEC

    主页: http://dmbtec.blogspot.kr

    SeokWeon Jang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、TI 没有这样的文档。 我建议您使用 CC2650、而不是 Cortex-M4+CC2520。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!!!! TI 支持工程师...



    是否可以提供技术文档来描述如何使用 Cortex-M 系列 CPU 控制 CC2650芯片组以运行 Contiki-OS?

    当使用不带操作系统的固件控制具有 Cortex-M 系列 CPU 的 CC2650时、通过应用6LoWPAN 堆栈是否可以实现与802.15.4数据包的 CoAP 通信?

    TI 是否提供上述任何解决方案?





    DMBTEC

    主页: http://dmbtec.blogspot.kr

    SeokWeon Jang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650嵌入了一个 Cortex-M3 MCU、因此您无需再连接一个额外的 MCU。 您可以直接在其上运行 Contiki 6LowPAN。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_sw_examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过将采用802.15.4数据包形式的6LoWPAN 堆栈与 CC2650一起应用来获取可实现 IPv6 UDP 套接字通信的特定技术数据。

    您是否理解了我的问题的意图?

    DMBTEC
    主页: http://dmbtec.blogspot.kr
    SeokWeon Jang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Contiki 示例中的 CC26xx-web-demo 中参阅 net-UART 服务、您可以在 github.com/.../README.md 中找到相关信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请正确回答我的问题...
    我不想获得类似的答案、但我希望有一位经验丰富的工程师来回答我的问题。
    如果您有直接回答我的问题的经验、请详细解释。

    DMBTEC
    主页: http://dmbtec.blogspot.kr
    SeokWeon Jang