请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2520 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
你好!!!! TI 支持工程师...
是否可以提供技术文档来描述如何使用 Cortex-M 系列 CPU 控制 CC2520芯片组以运行 Contiki-OS?
当使用不带操作系统的固件控制具有 Cortex-M 系列 CPU 的 CC2520时、通过应用6LoWPAN 堆栈是否可以实现与802.15.4数据包的 CoAP 通信?
TI 是否提供上述任何解决方案?
DMBTEC
SeokWeon Jang