请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack我读过很多帖子、但我没有找到这个问题的确切答案:
在使用随机寻址的 ZStack 3.0中、父级可以拥有的最大子级数是多少?
在分布式寻址方案中、它仅限于32个子级、但在阅读 ZStack 规范时、我找不到随机寻址的显式数字。
我询问这一点是为了查看是否可以将100个终端设备直接连接到协调器、而不使用任何路由器。
这样可以节省一些资金:)