This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-stack 3.0中的最大子级数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570312/maximum-number-of-children-in-z-stack-3-0

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我读过很多帖子、但我没有找到这个问题的确切答案:

在使用随机寻址的 ZStack 3.0中、父级可以拥有的最大子级数是多少?

在分布式寻址方案中、它仅限于32个子级、但在阅读 ZStack 规范时、我找不到随机寻址的显式数字。

我询问这一点是为了查看是否可以将100个终端设备直接连接到协调器、而不使用任何路由器。

这样可以节省一些资金:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 上的最大子器件由 nwk_globals.h 中的 NWK_MAX_DEVICE_LIST (默认值为20)定义、这是系统 RAM/Flash 的限制。 这与 Zigbee 规范无关。 根据我的经验、无法将100个节点直接连接到协调器。