This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:实施 ZigBee 网状网络。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2630, CC2650, Z-STACK, CC2530, CC2531, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570179/cc2630-implement-a-zigbee-mesh-network

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650CC2650Z-STACKCC2530CC2531CC2538

你(们)好
我有兴趣开发一个包含数千个传感器(终端设备)的 ZigBee 网状网络、但我从未使用过 ZigBee。 我购买了具有多标准超低功耗无线 MCU 的 LAUNCHXL-CC2650。 我已经了解到 TI CC2630是 ZigBee 的特定芯片、但我知道 LaunchPad 套件还支持 TI CC2630的开发。

我的问题是:
如何使用一些 LAUNCHXL-CC2650套件开发 ZigBee 网状网络?
如何将一些 LAUNCHXL-CC2650配置为 ZigBee 协调器和 ZigBee 路由器、ZigBee 终端设备、最后配置 ZigBee 网关以将传感器数据上传到互联网?

开始使用具有 TI 无线 MCU 的 ZigBee 时、我需要哪些必要的软件和工具?

感谢能为我提供帮助的任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2630/50平台可支持 Z-Stack 家庭自动化1.2.2a、但由于闪存限制、仅作为独立模式下的终端器件节点。 如果您希望 CC2650 Launchpad 充当协调器、则需要在 ZAP-ZNP 模式下使用此器件、将 CC2650用作 ZNP 协调器、并将单独的应用处理器(例如主机 PC、其他 MCU 等)用作 ZAP。 有关 ZAP-ZNP 架构的更多信息、请参阅 Z-Stack 文档。

    支持独立模式下的协调器和路由器配置的器件包括 CC2530、CC2531和 CC2538。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您想要为 CC2630构建 Z-Stack 终端器件或 ZNP 时、您将需要使用 IAR EWARM 作为 IDE。