请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650、 CC2650、 Z-STACK、 CC2530、 CC2531、 CC2538
你(们)好
我有兴趣开发一个包含数千个传感器(终端设备)的 ZigBee 网状网络、但我从未使用过 ZigBee。 我购买了具有多标准超低功耗无线 MCU 的 LAUNCHXL-CC2650。 我已经了解到 TI CC2630是 ZigBee 的特定芯片、但我知道 LaunchPad 套件还支持 TI CC2630的开发。
我的问题是:
如何使用一些 LAUNCHXL-CC2650套件开发 ZigBee 网状网络?
如何将一些 LAUNCHXL-CC2650配置为 ZigBee 协调器和 ZigBee 路由器、ZigBee 终端设备、最后配置 ZigBee 网关以将传感器数据上传到互联网?
开始使用具有 TI 无线 MCU 的 ZigBee 时、我需要哪些必要的软件和工具?
感谢能为我提供帮助的任何人。